This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:Webench 原理图错误

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979593/tps7a85-webench-schematics-error

器件型号:TPS7A85

您好!

 

在某种程度上、TPS7A85的 Webench 仿真工作错误。

尽管设置了3.3V 输出电压、但在 Webench 的原理图中、1.6V 引脚未连接到 GND。

由于此 Webench 错误、我的客户设计了错误的 PCB 板。

下次 TI 维护 Webench 时、请更正。

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K.Hirano、

    感谢您将此事提请我们注意。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    感谢您告知我们此错误、我们不再将 LDO 添加到 Webench 中、因此我们不会主动维护它们。 但是、我要将此主题移至 Webench 团队、以便我们能够了解如何修复模型。