This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:WEBENCH 问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974117/lm61440-q1-webench-issue

器件型号:LM61440-Q1

我正在使用 LM61440-Q1在 WEBENCH 中进行设计。  只要 IPP 百分比超过50%、WEBENCH 就会指示 PFM 运行。  在我看来、在 IPP 百分比大于200%(即 IPP 的平均值超过 Iavg 的两倍)之前、它不应进入 PFM 模式。  这是 WEBENCH 中的错误吗?  在仍以 CCM 模式运行的情况下、是否有任何方法估算低负载时的效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模式从 CCM 转至 PFM 的点似乎取决于 Vout。   

    以下参数出现问题:

    Vin = 24V、  Vout = 20V

    Iout = 700mA、  L IPP = 360mA

    L = 4.7uH、32mohms

    C = 12uF、2.3 mohms

    输出电压为15V 时、输出电流为590mA、L IPP = 620mA 时进入 PFM 模式

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    有关 PFM 模式操作的更多详细信息、请参阅此 应用手册。  

    正确的是、PFM 到 CCM 的转换会因 Vout 条件而异。

    固定输出电压 Vout 越低、在相同的测试条件和组件值下、电感器纹波电流就越大。 这意味着、在较低的 Vout 下、电感器电流在一定程度的负载下将更快地达到器件的峰值电流命令。  

    您能否提供导出的设计以便我查看?  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中包括:  

    我正在使用 AFS 版本的芯片、但 WEBENCH 中似乎没有 AFS 版本。  我只是想了解一下15和20V 输出电压下、300-400mA 附近负载电流下的效率

    谢谢、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    看起来、LM61440-Q1器件的 WEBENCH 设计器上仅使用"AAS"版本。

    让我检查一下我是否有 EVM、并在明天的实验室中为您进行测试。

    这将是在室温下进行24VIN| 15V 和20VOUT| 2A 的基准数据测试。  

    关于启用"AAFS "版本、我需要联系支持团队、了解如何为未来设计启用此选项。

    如果我能够找到 EVM、希望明天收到我的 EOD 消息。 否则、我将订购(3-5个工作日)、并可在下周初获取数据。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy 还可以、请勿打扰。  我可以从 WEBENCH 获取2A 估算值。  在 CCM 模式下、我确实在寻找400mA 的效率。

    射线