我正在使用 LM61440-Q1在 WEBENCH 中进行设计。 只要 IPP 百分比超过50%、WEBENCH 就会指示 PFM 运行。 在我看来、在 IPP 百分比大于200%(即 IPP 的平均值超过 Iavg 的两倍)之前、它不应进入 PFM 模式。 这是 WEBENCH 中的错误吗? 在仍以 CCM 模式运行的情况下、是否有任何方法估算低负载时的效率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 LM61440-Q1在 WEBENCH 中进行设计。 只要 IPP 百分比超过50%、WEBENCH 就会指示 PFM 运行。 在我看来、在 IPP 百分比大于200%(即 IPP 的平均值超过 Iavg 的两倍)之前、它不应进入 PFM 模式。 这是 WEBENCH 中的错误吗? 在仍以 CCM 模式运行的情况下、是否有任何方法估算低负载时的效率?
尊敬的 Ray:
有关 PFM 模式操作的更多详细信息、请参阅此 应用手册。
正确的是、PFM 到 CCM 的转换会因 Vout 条件而异。
固定输出电压 Vout 越低、在相同的测试条件和组件值下、电感器纹波电流就越大。 这意味着、在较低的 Vout 下、电感器电流在一定程度的负载下将更快地达到器件的峰值电流命令。
您能否提供导出的设计以便我查看?
此致、
Jimmy
尊敬的 Ray:
看起来、LM61440-Q1器件的 WEBENCH 设计器上仅使用"AAS"版本。
让我检查一下我是否有 EVM、并在明天的实验室中为您进行测试。
这将是在室温下进行24VIN| 15V 和20VOUT| 2A 的基准数据测试。
关于启用"AAFS "版本、我需要联系支持团队、了解如何为未来设计启用此选项。
如果我能够找到 EVM、希望明天收到我的 EOD 消息。 否则、我将订购(3-5个工作日)、并可在下周初获取数据。
此致、
Jimmy