This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于 I2C 访问等待时间

Guru**** 2527230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979507/bq25703a-about-i2c-access-wait-time

器件型号:BQ25703A

您好!

客户正在仅电池状态下执行电池插入/取出测试。
在没有 VBUS 的情况下连接电池时、您能告诉我 I2C 访问等待时间吗?
他们希望该信息能够确定从主机访问 BQ25703A 的延迟时间。

此致、
Yusuke


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    如果没有连接适配器、那么在 I2C 通信被激活前、VBAT 必须高于 VBAT_UVLOZ。 我认为除了这一点、不需要设置延迟时间。 但是、即使在 VBAT > VBAT_UVLOZ 后、如果插入电池后立即有任何电压"反弹"、我仍建议等待一小段时间。 10ms 应该是合理的等待时间、但最好是客户彻底测试自己的设计、以确保一切都按预期工作。

    此致、

    Angelo