This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:简单时钟抖动解决方案?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979808/ucc28c44-simple-clock-dither-solution

器件型号:UCC28C44
主题中讨论的其他器件: UCC28782

我的客户在高电压反激式中使用 UCC28C44。 出于 EMI 目的、我们需要一个简单的电路来抖动时钟频率。 你有什么建议吗?

在相关的注释中、我们是否有任何内置此功能的类似器件?

谢谢、

Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    感谢您通过 E2E 进行连接。 这是 一个简单的频率抖动电路 、可应用于任何通用 PWM 控制器。 对于特定于 UCC28C44型传统 PWM 控制器的同步、TI 提供了两份出色的应用手册、这些手册可能有助于展示如何应用同步信号。 查看 SLUA110SLUA143

    如果您对有源钳位反激式感兴趣、UCC28782具有内部频率抖动。 此外、如果您访问 TI.com 上的反激式控制器登录页面并单击"QR & DCM 反激"。  

    在参数搜索中、您将看到一个选项、可选择"spreadspectric"(展频)(频率抖动)。 搜索此项、您将检索所有包含内部频率抖动的控制器:

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库尔特

    以上帖子中的第一个图形应该是:

    Steve M