This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq40z80从关断模式 RC 0mAh 唤醒

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979587/bq40z80-bq40z80-wakeup-from-shutdown-mode-rc-0mah

器件型号:BQ40Z80

你(们)好

客户将 BQ40Z80 设计与5节锂离子电池配合使用、 已完成化学 ID 和黄金学习、现在已发货。

单个电池组首次被制动、剩余容量为0mAh、它们可以在发送 RESET 命令后恢复正常。

如何解决此 问题。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    客户能否提供一个日志来显示这种情况? 他们在多少个设备上看到这种情况?

    谢谢、