Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 大家好、团队、
我目前正在进行 BQ27426电量监测、无法读取 IC bq27426、因为我能够正确写入、
1.唤醒 IC 的主要步骤是什么,例如发送密封至非密封模式的命令,使用 I2C 协议应该遵循哪些关键步骤?
读取 SOH、温度寄存器时、读取顺序是什么?一次读取两个16位寄存器(0x20、0x21) SOH 是必要的、还是一次读取8位寄存器
是否有任何器件 ID 或芯片 ID 可读取传感器、我应该读取什么寄存器
由于能够写入 BQ27426、但无法从器件读取、因此我可以预料到问题(软件/硬件)。
您能否尽快解决我的问题。
提前感谢
Suraj.n