This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2893:电容选择

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974402/ucc2893-capacitance-selection

器件型号:UCC2893

您好!

引脚7 (CS)和 GND 之间连接的最大电容是多少、可以在100kHz 下安全放电、而不会损坏引脚7上的内部 MOSFET 和一般 IC?

还有办法来计算它吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅此链接、了解 CS 引脚上的 R-C 滤波器。 通常情况下、最常用的是100pF、而在安全考虑方面、小于1000pF 的电容仍然正常。 电容更符合功能要求、获得的值通常介于50pF 至200pF 之间。

    www.ti.com/.../slua535a.pdf