主题中讨论的其他器件:LM61440
我正在尝试使用 TI LM61440并借助下一个输入来创建降压稳压器
输入电压9 -16V
案例1:
输出:5V@2A
在2MHz 开关频率下工作正常
当我尝试将开关频率从2.2MHz 降低到1.2MHz (或大约)时、WEBENCH 会生成错误消息"不稳定的设计"
输出5V@1A
开关频率为2MHz
WEBENCH 生成错误消息"设计不稳定"
问题:它是 LM61440型号的故障还是反映了实际行为?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试使用 TI LM61440并借助下一个输入来创建降压稳压器
输入电压9 -16V
案例1:
输出:5V@2A
在2MHz 开关频率下工作正常
当我尝试将开关频率从2.2MHz 降低到1.2MHz (或大约)时、WEBENCH 会生成错误消息"不稳定的设计"
输出5V@1A
开关频率为2MHz
WEBENCH 生成错误消息"设计不稳定"
问题:它是 LM61440型号的故障还是反映了实际行为?
尊敬的 Alex:
这可能是建模问题。 我已联系 WEBENCH 设计支持团队来研究此问题。
请注意、在数据表表表中、表3针对不同输出电压和开关频率提供了一些建议的组件值。
汽车的输入电压范围典型值为13.5V、但应适应5V - 36V 输入电压范围和0A-4A 输出电流范围。
应该发生的情况是 WEBENCH 模型调整了电感器值、但仍然提供了一个稳定的设计、因为随着开关频率的降低、电感器纹波电流将会增加、并且需要更大的电感器值。
此致、
Jimmy
尊敬的 Alex:
是的、这听起来像是建模问题。 如果您能够生成3.5A 输出电流应用、那么在给定相同的 BOM 组件的情况下、您仍然应该能够生成2.5A 输出电流应用。
请参阅 图32 、大致了解在5V 输出下以更高开关频率运行的情况。 这将使您能够选择尺寸更小的电感器和输出电容器、但代价是根据输出电流将最大环境温度略低。
对于相同的 BOM 组件、2.5A 可以生成3.5A 仿真、这没有任何原因会导致不稳定。
我已将此问题提交给 WEBENCH 支持团队、他们将审查模型以检查是否存在此异常。
此致、
Jimmy