This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:LM61440的 WEBENCH 故障

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974058/lm61440-q1-webench-trouble-with-lm61440

器件型号:LM61440-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61440

我正在尝试使用 TI LM61440并借助下一个输入来创建降压稳压器

输入电压9 -16V

案例1:  

输出:5V@2A

在2MHz 开关频率下工作正常

当我尝试将开关频率从2.2MHz 降低到1.2MHz (或大约)时、WEBENCH 会生成错误消息"不稳定的设计"

输出5V@1A

开关频率为2MHz

 WEBENCH 生成错误消息"设计不稳定"

问题:它是 LM61440型号的故障还是反映了实际行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这可能是建模问题。 我已联系 WEBENCH 设计支持团队来研究此问题。

    请注意、在数据表表表中、表3针对不同输出电压和开关频率提供了一些建议的组件值。  

    汽车的输入电压范围典型值为13.5V、但应适应5V - 36V 输入电压范围和0A-4A 输出电流范围。

    应该发生的情况是 WEBENCH 模型调整了电感器值、但仍然提供了一个稳定的设计、因为随着开关频率的降低、电感器纹波电流将会增加、并且需要更大的电感器值。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我理解您的困惑。 我在最后得到了相同的结果 这是一个模型"麻烦"。
    例如、它不允许我生成 数据表中的示例应用电路图30。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我的 PCB 空间非常有限,预计开关频率约为800kHz,而 WEBENCH 提供200kHz 甚至更低。 较低的频率需要更大的线圈、这对我来说不是一种情况。 我还想提一下 WEBENCH 稳定性报告取决于输出电流,例如,3,5A 正常,2,5A 已生成不稳定报告。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、这听起来像是建模问题。 如果您能够生成3.5A 输出电流应用、那么在给定相同的 BOM 组件的情况下、您仍然应该能够生成2.5A 输出电流应用。  

    请参阅 图32 、大致了解在5V 输出下以更高开关频率运行的情况。 这将使您能够选择尺寸更小的电感器和输出电容器、但代价是根据输出电流将最大环境温度略低。  

    对于相同的 BOM 组件、2.5A 可以生成3.5A 仿真、这没有任何原因会导致不稳定。

    我已将此问题提交给 WEBENCH 支持团队、他们将审查模型以检查是否存在此异常。

    此致、

    Jimmy