This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:LT1054或其他电荷泵逆变器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979780/lt1054-lt1054-or-other-charge-pump-inverter

器件型号:LT1054

您好!

您是否知道是否可以在这种组件(电荷泵逆变器)的输入端施加负电压、以便在输出端施加正电压。

输入电压为-5V、消耗电流为60mA。 我使用 LT1054进行了测试、但没有成功(短路)

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    一旦您对输入施加负电压、器件将会断开、因为它不是针对负电压设计的。

    您可以尝试使用 GND 引脚上的-5V 电压和 VIN 引脚上的0V 电压(器件不知道哪个电位是 GND、它仅比较其自身 GND 引脚上的电位)。

    然后、如果您将其配置为倍压器、则输出端应以 GND 为基准获得5V 电压。

    请特别检查所有电容器放电时的启动、以及 VIN 消失时的关断情况、如果没有发生任何奇怪的情况、但正常情况下应该正常工作。