This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08-Q1:最大瞬态电压-详细规格

Guru**** 2813055 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977854/tps27sa08-q1-maximum-transient-voltage---detailed-specs

器件型号:TPS27SA08-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

对于 Vtr1、其规格为40V、持续时间小于300ms

对于 Vtr2、其规格为54V。 时间期限是多少?

最终应用是汽车售后市场控制系统。 它的工作电压为24V、但需要承受60V 负载突降。 是否有任何60V 规格? (即更短的时间段?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    目前、所有高侧开关产品系列都不支持24V 系统的60V 负载突降。 如果需要、则需要 LM5060等外部电源保护方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    注意到您的观点约为60V。

    您能否帮助提出以下问题:

    对于 Vtr2、其规格为54V。 时间期限是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    Vtr2值适用于高达200uS 的短瞬态。 数据表中未指定这一点、但设计用于处理 IEC61000-4-5等瞬变。