This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:相移信息如何从滤波器输出获取到控制 DPWM 的移位

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138128, UCD3138064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971800/ucd3138-how-does-the-phase-shift-information-get-from-the-filter-output-to-the-controlling-the-shift-of-the-dpwms

器件型号:UCD3138

用户6424112询问"各位专家、我想问的是、在收集输出电压并通过前端和滤波器传递后、UCD3138的相移函数如何连接到相移角和相移寄存器?

一些 UCD 器件能够将滤波器输出直接输入相位触发器。  只需将 DPWMCTRL0寄存器中的 MASTER_SYNC_CTL_SEL 位置位即可完成此操作。  然而、相移 EVM 使用了一种不同的技术、此技术也用于基于 PCM 的相移代码中。   

相移 PCM 代码具有一些 DPWM 信号、其中 DPWMA 信号由 PCM 信号停止。  然后、这些信号被组合在边沿发生器中以生成相移信号。  滤波器控制相移信号的生成方式相同、但 DPWMA 脉冲的长度由滤波器而非 DPWM 逻辑控制。

如果您需要使用相位触发方法、则需要使用 UCD3138或 UCD3138064。  UCD3138128和所有后缀器件都不提供此功能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的解释。

    此致、

    Swami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是根据客户问题作为朋友消息放置的。  客户没有多提问题、所以我要关闭。