This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3898:CT 电容器的放电时间

Guru**** 2532640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979728/tps3898-discharging-time-of-ct-capacitor

器件型号:TPS3898

您好!

我 µF 1秒的延迟时间(-> CT = 0.25 μ s)、每次感应电压降至 VIT 以下时、我都必须确保电容器在10ms 内完全放电。  

当检测电压降至 VIT-以下时,CT 电容器是否会主动放电?

在数据表第7.5节 中、CT 引脚下拉电阻定义为200Ω Ω、但我找不到有关这种情况的任何信息? 我假设这不是恒定的下拉电阻、因为当充电电流为350nA 时、CT 电压永远不会达到1.24V

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、200欧姆的规格可能是正常运行期间的 FET 下拉电阻。  一旦感测电压降至 VIT-以下、FET 就会关闭、从而允许 CT 电容器充电。