Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM76003, CSD19538Q3A
主题中讨论的其他器件: LM76003、 CSD19538Q3A
我们在产品设计中使用了 LM5116 PMIC、可通过60V 的最大输入输出14.4V/3A。
PMIC 在输出0V 的故障模式下反复出现故障。 当调试引脚 HB、HO、SW 阻抗时、始终发现阻抗较低[在某些情况下、短接至 GND 电位]。
可能的原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM76003, CSD19538Q3A
我们在产品设计中使用了 LM5116 PMIC、可通过60V 的最大输入输出14.4V/3A。
PMIC 在输出0V 的故障模式下反复出现故障。 当调试引脚 HB、HO、SW 阻抗时、始终发现阻抗较低[在某些情况下、短接至 GND 电位]。
可能的原因是什么?
您好、Mutum、
为 VCCX 引脚馈电的电压是多少? 如果电压仅为5V、则可能无法为 FET 提供足够的栅极驱动。 我无法读取 FET 器件型号、但从 FET 数据表中 Qg 与 Vgs 曲线的平坦部分检查米勒平坦区电压。 通常、100V FET 的电压为4-5V、这意味着需要大于7.5V 的栅极驱动。 请在 VCCX 连接到 GND 的情况下进行测试(使用内部 VCC 稳压器)。
此外、请查看应用手册 snva803以了解功率级布局建议。 陶瓷输入电容器必须非常靠近 FET。
此致、
Tim
Mutum、
只看快速启动、10nF 时的 SS 电容器有点低(软启动时间非常短、因此在为输出电容器充电时可能会受到电流限制)。
以下是一些要检查的项目:
我们需要有关故障发生方式(波形等)的更多详细信息。 此外、我建议将 FET 更改为100V 器件、例如 CSD19538Q3A 高侧和 CSD19537Q3A 低侧 FET。 查看应用手册 snva803以获取布局指导。
此致、
Tim