This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, PMP20859, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972039/tps2373-tps2373

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: PMP20859TPS2372

您好!

我将 TPS2373 PD 控制器用于网关电源板。 该板具有2个输入、其中第一个是 POE 电源(55Vdc)、第二个是直流电源(55Vdc)。

问题:

每当从直流电源到 POE 电源进行热插拔时、我电路板的输出电源始终会下降至0V 2-4秒 在平均时间中、PD -控制器再次协商电源并恢复输出电源、而电源热插拔则显示输出电源没有下降。

问题:由于热插拔输出负载期间没有待机,因此始终会重新启动。

如果 PD 控制器的这种行为(热插拔期间无待机)不正常、请建议使用该解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是正常现象、因为 PD 和 PSE 必须重新协商电源。  

    您将需要设计电路板以实现平稳过渡。 请参阅以下博客文章以及底部的培训视频和参考设计链接。

      

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与 Abhishek 合作  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

      请查看下表。 因此,对这些问题的理解可能会非常清楚。

        电源      PoE 直流电源           输出负载

    条件1:          关闭         关闭             关闭

    条件2:          打开          关闭             ON (PD 功率协商)

    条件3:          打开          打开              导通(直流电源为负载供电)

    条件4:         打开          关闭             关闭(2-4秒)、然后开启(PD 协商后)

    条件5:          打开          打开              导通 (直流电源为负载供电)

    当电源从条件3跳到条件4时、为什么会重新协商电源? 而在条件2中、PD 控制器已经协商了电源、稍后在 POE 电源上从未关闭。

    1.现在请确认这是正常行为吗?

    2.如果这是正常行为、那么您提供给 Abhishek 的资源大约是"带壁式适配器的双输入冗余 POE 电源、即 PMP20859"、但我只需要在一个 POE 电源和直流电源之间平稳过渡

    请帮助!

    此致、

    Rizwan Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的,这是正常的,正如我之前所说的。 尚未协商 POE 电源。 连接适配器时、APD 引脚为高电平、这将禁用 PD 检测并关闭内部热插拔 FET。 因此、PSE 不再具有 MPS 信号、并且无法重新建立连接、因为检测已关闭。 因此、当使用适配器时、PSE 未连接。 因此、移除适配器后、PSE 和 PD 必须重新协商电源。  

    2.我给您的 E2E 帖子标题为" 提供从交流到 PoE 电源的平稳过渡"、这正是您所需要的。 PMP20859是双端口、可在适配器和 PoE 之间平稳过渡。 您只需卸下第二个 PoE 端口即可。  

    如果您阅读 PMP20859第4节的测试报告。"平滑转换"、您将看到所有可能的转换类型以及确认行为的波形。 请阅读此测试报告。  

      

    博客中还提供了有关平滑转换和双端口的培训。 如果您观看此视频、您将了解如何执行平滑转换、您可以跳过双端口部分。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢宝贵的反馈。

    现在、请就以下几点向我提供解决方案。

    我们已在 TPS2373 PD 控制器 IC 上准备了基于单 POE 和直流电源的解决方案、但您提供的资源基于 TPS2372 PD 控制器 IC。 那么、您是否有任何基于 TPS2373 PD 控制器 IC 的单输入 POE 和直流电源平滑转换解决方案? 如果是、请与我们分享。

    2.如果否、请阐明需要将原理图中的那些部分删除到您的解决方案中、即带有交流壁式适配器的双输入 POE。 因此、我们可以使用交流壁式适配器将其转换为单输入 POE、从而在热插拔期间实现平稳过渡。 因为它被延迟了很多、我们没有时间进行研发

    请帮帮我。

    此致、

    Rizwan Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 PMP20859设计中使用 TPS2373。  

    正如我说过的、移除与第二个端口相关的组件:

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我只需在具有 r.t 的 POE 处添加1mA 的虚拟负载 RTN 路径和现在从直流热插拔到 POE 时的待机故障问题已得到解决。

    现在、我只需要知道需要多少 POE 虚拟负载电流才能使 POE 在-40*C 至+70*C 的温度范围内保持活动状态?

    请帮帮我。

    此致、

    Rizwan Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您所做的是添加负载、以便 PSE 看到 MPS 信号。 这就是应用需要具有自动 MPS 功能的部件的原因。 但是、添加电阻器并不能解决 AUX 和 PSE 之间热插拔的所有难题。 最大的挑战之一是输入大容量电容器上不同输入电压导致的电流尖峰。 如果您的 AUX 为48V、而 PSE 以57V (在 PoE 输入范围内)输入、则存在9V 差分电压。 但是、由于 VSS 和 RTN 之间的内部热插拔 FET 已关闭、因此 IC 不会限制电流。 因此、将出现电流尖峰、这将最终损坏器件。 这就是 PMP20859是实现平稳转换所需的最小电路的原因。  

    所需的 MPS 信号为10mA、请在 IEEE 标准中找到。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。

    我们在10mA 虚拟负载后使用肖特基二极管、以便该二极管上出现所有差分电压。

    请建议、它是否可以避免电流尖峰?  

    该解决方案能否防止 IC 损坏?

    请帮帮我。

    此致、

    Rizwan Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、这不会防止 潜在的损坏。 所需的最小电路位于 PMP20859中。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师