主题中讨论的其他器件: PMP20859、 TPS2372
您好!
我将 TPS2373 PD 控制器用于网关电源板。 该板具有2个输入、其中第一个是 POE 电源(55Vdc)、第二个是直流电源(55Vdc)。
问题:
每当从直流电源到 POE 电源进行热插拔时、我电路板的输出电源始终会下降至0V 2-4秒 在平均时间中、PD -控制器再次协商电源并恢复输出电源、而电源热插拔则显示输出电源没有下降。
问题:由于热插拔输出负载期间没有待机,因此始终会重新启动。
如果 PD 控制器的这种行为(热插拔期间无待机)不正常、请建议使用该解决方案。