This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:BQ24078 - Rs 和 Rp

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T, BQ24078, BQ24075T, BQ24079T, BQ25155, BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974196/bq24078-bq24078---rs-and-rp

器件型号:BQ24078
主题中讨论的其他器件:BQ24072TBQ24075TBQ24079TBQ25155BQ21061

您好、先生、

使用电池充电温度的客户将为0-45°C。如何设置 Rs 和 Rp?

它仅显示最低温度为51°C。45°C 的温度是多少?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    借助 BQ24078、基于电流的 TS 电池监控系统无法实现该温度范围。 建议使用基于电压的电池监控系统、例如 BQ24072T、BQ24075T 或 BQ24079T。  

    如果电池稳压电压需要为4.35V、并且系统中提供 I2C 控制、则可以使用一些器件、例如 BQ21061或 BQ25155。