This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:使用 BQ7791506的10节电池 BMS -不工作-请查看我的原理图

Guru**** 2551430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968809/bq77915-10-cell-bms-using-bq7791506---not-working---please-review-my-schematic

器件型号:BQ77915

您好!

已经制作了一个用于10节 BMS 的电路板,可级联2个 BQ7791506型号。

MOSFET 未启用。 当我仅检查下部 IC (将其配置为单个 BMS IC)时、MOSFET 栅极信号正常。  我们已经有一个具有单个 IC 的解决方案投入生产。

您能否查看原理图并提出可能出错的地方?   我想私下发送原理图。 请启用专用消息以发送原理图。

谢谢、此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    我向您发送了连接请求。 您应该能够以私人消息的形式向我发送原理图。  

    希望您还看到了 BQ77915的堆栈文档 :https://www.ti.com/lit/an/slua906a/slua906a.pdf

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的快速回复。

    现在已将原理图发送给您、并发送给您一封私人邮件。 请查看并 评论。

    已查看您提到的文档。  

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    我在原理图中看到一些组件值的问题-我发送了反馈以响应私人消息、但如果其他组件的调试问题相同、我将在这里重复此操作:

    • CTRC/CTRD 电阻值应为10M (不是1k)
    • LPWR 至 PRES 电阻器应为10k (而非0)
    • 上部器件的 OCDP 电阻器应为10M (而不是100)
    • 下方器件的 OCDP 电阻器无效(请参阅数据表中的表9-3)

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的详细回顾和指出组件值错误。

    是的。 您刚才提到的更改、也使 我们的所有组件值与  您在 https://www.ti.com/lit/an/slua906a/slua906a.pdf 中提供的电路完全相似

    基本充电和放电功能现在工作正常。 看到欠压截止中存在一些问题。  现在检查这些功能和剩余功能。

     将在3-4天内更新剩余测试结果。 我们  将帮助您解决我们在其余测试中遇到的任何其他问题。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个 Anil。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Matt、

    AL 功能已经过测试 、运行正常。

      接下来将进行试运行生产。

    谢谢你。  

    此致、

    Anil