This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A:输出电流与输入电流间的关系

Guru**** 2597165 points
Other Parts Discussed in Thread: ULQ2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979182/ulq2003a-output-current-vs-input-current

器件型号:ULQ2003A

大家好、团队、

对于客户的 ULQ2003A、我有以下问题。

请支持以下问题。

 

数据表(SLRS027P–1976年12月–2019年8月修订版)中有一个图8 (最小输出电流与输入电流间的关系)。

  您能否使用输入电流=<250uA 来显示有关此图的任何数据?

2.A):对于 ULQ2003ADR,输出(XC)=L 的最小输入电流是多少?

B):在上述最小输入电流下,输出(XC)能够吸收多少电流?

3.在输入(XB)上连接上拉和/或下拉电阻器时、是否有任何限制和预防措施?

 

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Someno-San、

    我们没有现成的数据。 由于此器件的使用年限、支持和数据可用性受到限制。

    2.A.请参阅电气特性表上的关断状态输入电流。 我们将 ULQ2003A 的关断状态输入电流定义为通常为50uA。

      b:在测试关断状态输入电流时、在50V 和70C 下500uA 集电极到发射极泄漏电流的条件。

    我建议将输入拉至 GND 以最大限度地减小泄漏电流。

    3.我们在这里没有任何限制。 我认为10k 或100k 等标准上拉/下拉电阻值应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quote-San、

    感谢您的回复。

    我还有客户提出的其他问题。

    -大约1、 客户想知道所需的输入电流、以便在5至50mA 的范围内强劲地流动低输出灌电流。  

    因此、它们请求 输入电流小于250uA 时的数据、关于 Figure 8 (最小输出灌电流与输入电流)。

    请您支持此请求吗?   如果您有任何仿真数据、就可以了。

    对于图8的图表、我们有一个新问题、

    - 图8中的图形是否适用于所有产品,而不考虑 ULN/ULQ 和2003/2004?

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Someno-San、

    遗憾的是、我们无法在此处提供请求的数据。 由于器件的使用寿命、可用数据极少、主要由数据表表示。 我们还建议在低输入、0输出电流流动期间以及在高输入期间、输出电流根据负载的性质进行设置、将该器件用作开关。

    图8描述了数据表中列出的所有器件的输入电流支持的最小输出电流。