This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:为什么 TPS22965具有两个电源输入

Guru**** 2386710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965, TPS22918, TPS22990, TPS22976, TPS22975
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971857/tps22965-why-tps22965-has-two-power-inputs

器件型号:TPS22965
主题中讨论的其他器件: TPS22918TPS22990TPS22976TPS22975

您好!

我们计划在项目中使用 TPS22965、但我发现它有两个电源输入:VBIAS 和 VIN。 这使我们的设计变得复杂。

我们正在使用其他仅具有一个电源输入的负载开关。

那么、我的问题是为什么 TPS22965有两个电源输入? 我的理解是、它内部具有变革泵、因此只有一个输入就足够了。 这背后的原因是什么?

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    该器件需要同时使用 VIN 和 VBIAS。

    VBIAS 是用于为器件内部元件供电和偏置的电压轨。 VIN 是器件在开启时将传递到 VOUT 的电压轨。

    如果两个引脚的电压电平都在建议的范围内、则可以使用相同的电压轨将 VBIAS 和 VIN 并联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的回答。   我们还使用另一个负载开关 TPS22918、该开关仅为一个输入、用于偏置  器件内部以及输出。

    两个问题:

    1. 我仍然想知道为什么 TPS22965不像  大多数其他负载开关那样使用 VIN 为器件内部供电和偏置。

    2. VBIAS 连接到 TPS22965中的换向泵。 但在 TPS22918中、Vin 连接到改变泵。  为什么 TPS22965使用连接到更换泵的附加引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    TPS22918和 TPS22965是具有不同功能且用于不同负载用途的不同器件。 TPS22965是6A、0.8V 至5.7V 器件、而 TPS22918是2A、1V 至5.5V 器件。

    对于 TPS22965、VIN 和 VBIAS 都是正确为器件供电和使用的关键引脚。 这并不是唯一的选择、因为我们的许多产品、如 TPS22976、TPS22975、TPS22990等、都具有偏置引脚。 如前所述、BIAS 引脚和 VIN 引脚可连接到同一电压轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您没有回答我的问题。

    我是一名硬件工程师、因此我需要了解该部件、因为它将用于我们的项目中、我想知道是否存在任何使您使用两个输入的错误。

    现在 ,BIAS 引脚和 VIN 引脚可以连接到同一电压轨,那么为什么要将它们分开呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    不同的器件具有不同的 IP。 某些器件需要偏置电压才能正确设置内部电压并为器件供电。 这在 VIN 电压不足以(例如:VIN=0.8V)对器件进行正确偏置的情况下非常有用。 VIN 电压是指您要在系统的输入和输出之间切换的电压。 VBIAS 和 VOUT 之间没有连接。

    VBIAS 和 VIN 未在内部连接、需要在器件外部提供。 如果电压轨是来自 VBIAS 和 VIN 的可接受电平、则两个引脚均可由同一外部电压轨供电。

    更多信息、请参阅数据表。