This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:与表1的上升时间计算间隙

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979663/tps22975-rise-time-calculation-gap-against-table-1

器件型号:TPS22975

大家好、

根据数据表、我们可以通过公式(1)估算上升时间。 但计算结果与表1中的信息不匹配。 以下哪项结果是正确的?


[示例]

SR[µs /V]= 0.43 x CT[pf]+ 26   公式(1)

当 CT = 220pf 时、SR 将为;
0.43 x 220 + 26 = 120.6 [uS/V]

因此、在 Vin = 5V 的情况下、上升时间为;
120.6 [uS/V] x 5V = 603 [uS]

另一方面、该表显示它应该大约为520us。 计算的估算值和表内容之间存在超过10%的误差。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    该公式是压摆率的粗略近似值、但并不精确。 在找到器件的真正时序时、电压、温度、PCB 等许多因素都会起作用。 该表是根据从内部测试中获得的典型数据构建的。  

    我建议参考方程式来查看哪一个 CT 电容器非常适合您的理想压摆率、然后参考表格、了解在数据表中提到的测试条件下使用该电容器时看到的实际上升时间。 然后、您可以根据需要调整 CT 值。