This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:关于 tps2491的一些问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974362/tps2491-some-question-on-tps2491

器件型号:TPS2491

大家好、

我对 tps2491有一些疑问、希望能从您的身边得到一些答案。

1)当用于电子断路器功能时、可调过载时间是否可以通过故障电容器重复16次? 超时后自动关闭?

2)我们使用 VPROG 设置功率限制、并使用 VDS 计算允许的最大电流 I_allowed。 此外、我们还使用 I_limed 来限制电流、以防止过流。  与 I_allowed 相比、I_limted 的优先级是否更高?

3)如何选择功率限制? 我选择的功率值与实际选择的 MOS 中的 PD 值之间有何关系? 它如何与 MOS SOA 曲线匹配? 如何与 CT 值匹配?

4)哪种应用将在我们的设计中应用 dv/dt?

5) 5)对于输入电容和输出电容、我们是否有相关的选择指南? 或者、在计算电容器的值时、我们应该注意到哪些规格?

6) 6)何时进行 TPS2491测试、是否有任何测试指南可以指导我们完全了解器件?

感谢您的支持、希望能从您的一方获得答案。

BR

Brandon。