This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:化学成分编程失败(错误代码=1)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, EV2400, BQSTUDIO, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978344/bq40z80-chemistry-programming-failed-error-code-1

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:GPCRBEV2400BQSTUDIO

TI 支持、

我遇到了从 GPCRB 工具写入 chemdat12_ID****时发生化合物编程失败(错误代码=1)的问题。

另外一天,我重新安装了 bqStudio 的最新版本,以避免在通过 EV2400对 chemdat12_ID****进行编程时崩溃

我还更新了固件、因为我无法选择以前使用的器件。

在这种情况下、您能帮我吗?

附加:

e2e.ti.com/.../2604.GPCPackaged_2D00_report.zip

此致、

Kunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunny、

    您是否能够在没有错误的情况下对其他化学 ID 进行编程、它是否仅适用于您所确定的化学类型?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wyatt

    我可以编写 bqStudio 提供的原始化学 ID、而不会像以前那样出错。

    我认为 GPCRB 工具中的 chemdat12_ID****到目前为止只会导致此问题。

    我是否必须升级 EV2400的固件?

    (当前版本0.18)

    对此,

    Kunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunny、

    是的、最好升级 EV2400的固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我尝试将 EV2400的固件从0.18升级到0.28、但失败了。

    我收到下面所附的错误消息。

    使用-s 选项时,也会出错。

    bqStudio 可通过 EV2400与通过 USB 连接到 PC 的 BQ40Z80器件进行通信。

    我应该怎么做?

    我担心出现消息"未检测到免费 EV2400s。"  我是否尝试使用不同或错误的固件更新程序?  

    此致、

    Kunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我找到了无法更新固件的原因。

    bqStudio 在更新期间保持简单运行。

    终止 bqStudio 的通信后、它已成功完成(版本0.28)。

    但是,在编写 chemdat12_ID ****时仍会显示"error code=1"消息。

    我还应该做什么?  我能否根据 chemdat12_ID****手动更改某些参数?

    按下 EV2400上的 RESET 按钮会发生什么情况?

    此致、

    Kunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunny、

    错误说明显示 bqStudio 与 EV2400失去通信。 您可以按下 EV2400上的重置按钮并尝试。 此按钮相当于 EV2400的循环通电。

    或者、尝试关闭仪表板自动刷新。 我将与团队核实是否存在其他原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢你的答复。

    我尝试并尝试了所有可以做的事情、但没有成功、包括按下重置按钮、关闭自动刷新模式。

    除了写入 GPCRB 文件外、一切似乎都正常。

    我使用成熟的 PC Windows7、但很难认为这是一个因素、因为 bqStudio 和 EV2400通信正常。

    我对 GPCRB 工具创建的 chemdat12_ID****格式存在问题有一个不对劲。

    GPCRB 工具最近是否通过互联网进行了无提示更改升级?   还是隐藏了一些错误?

    我的化学 ID 从学习周期中获取不支持涡轮模式2、这是原因吗?

    如上所述,是否可以手动修复 或编辑 chemdat12_ID**** 文件以适应 bqStudio 系统,直到全部清除?

    我有急事。

    希望我有个好消息。 我真的需要您的所有 TI 专家团队。

    此致、

    Kunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunny、

    我在屏幕截图中注意到您使用的是旧的化学成分。  化学 ID 分配发生了变化、这可能是原因。

    请从更新您的化学成分

    如果您以前没有执行此操作、则链接中提供了说明。

    请告诉我这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我更新了 chemID (最新版本863)、但没有任何变化。

    我对化学 ID 分配的变更有疑问。

    我已经为我的电池使用了最匹配的2892化学 ID、

    这是否意味着"2892"的数量发生了变化?

    我是否必须再次获取电池的最新化学 ID、然后执行其他步骤、如学习周期和 GPCRB?

    此致、

    Kunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到化学 ID 2892。 尝试将文件重新提交到 GPC 并获取更新的 ChemID 匹配、然后使用新的 ChemiID 重新提交以获取 GPCRb 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的化学 ID 从学习周期获取不支持涡轮模式2。

    因此、我们不会看到 ChemID 2892、除非在 bqStudio 上选中"包括不支持 Turbo 模式2"的化学 ID。

    没有 Turbo 模式2支持的 ChemID 是否 接受要添加的 GPCRB 数据?  

    对此,

    Kunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunny、

    感谢您的澄清。 GPCRB 编程预计适用于不支持涡轮模式2的化学物质。

    您是否尝试重新提交以再次获取文件(以防文件损坏)(不太可能、但让我们积极排除)