This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A:高压电源可行性

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974376/ucc2897a-ucc2897a-high-voltage-power-supply-feasibility

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC2894

您好!

我们能否使用 UCC2897A 设计输入电压为300VDC 的电源? VIN 上允许的最大电压为120V。

但是、该引脚仅用于电源初始化。  

那么、我们是否可以使用电阻分压器将 VIN 引脚上的电压限制在300V 输入电压?

如果我的理解有误、请纠正我的问题。

此致、

达尔尚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输入电压为300VDC、则无法使用 IC VIN 引脚进行启动、但可以使用外部电路进行启动。 因此仍可使用 IC、但 P 沟道 MOSFET 成本可能是一个问题。 如果需要考虑 P 沟道 MOSFET 成本、则可以考虑使用 N 沟道 MOSFET 的 UCC2894、并且通常成本较低。