This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025:针对 LM5025的外部比较器电路建议

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974223/lm5025-external-comp-circuit-recommendation-for-lm5025

器件型号:LM5025

大家好、

这是 Brandon。 解决了 LM5025设计的问题。

芯片 COMP 引脚的内部上拉电压为5V、上拉电阻为5k Ω。

根据电流原理图中的连接方法、光耦合器的 IC 电流将限制为小于1mA。 光耦合器工作正常、初级 IF 电流至少为0.8mA。它还需要大约0.8mA 的电流、以便环路正常工作、光耦合器的 CTR 要求小于1、并且 CLASSA 级别的光耦合器的容差无法满足要求。
请帮助您了解是否有成熟的外部补偿电路设计可供参考、谢谢!

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我首先了解一下您的描述。 您是否意味着您无法设计为光耦合器提供大于0.8mA 的电流?