This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521835:取代 Qrovo PMIC

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6521835, TPS6521815, TPS652170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974312/tps6521835-replace-to-qrovo-pmic

器件型号:TPS6521835
主题中讨论的其他器件: TPS6521815TPS652170

大家好、

我的客户拥有具有集成充电器 IC (ACT81460)的 Qrovo PMIC。  

我只在 TI.com 中找到 TPS621835、但它似乎无法为锂离子电池充电。

我们是否已将 PMIC 解决方案集成到充电器 IC 中? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冯斌

    TPS6521835是一款新型 PMIC、经过专门编程、可为 NXP i.MX 6ULL、6UltraLite 和6ULZ 处理器供电。

    TPS6521815是此 PMIC 系列的用户可编程型号、但正如您指出的、它不集成电池充电器。

    请查看包含电池充电器的 TPS652170。 但是、它仍然与 Qorvo 的 ACT81460器件不完全等效。