This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161B:如果 IN 引脚未使用、则为 pmidi 上所需的电容器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24161B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974143/bq24161b-is-a-capacitor-required-on-pmidi-if-in-pin-is-not-used

器件型号:BQ24161B

我在仅 USB 输入的情况下使用的是 BQ24161B、没有与 IN 引脚连接。  在这种情况下 、是否需要 pmidi 上的4.7uF 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将 pmidi 上的4.7uF 替换为0.1uF 电容器。

    此致、

    Jeff