This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730EVM-093:用户指南疑问

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730EVM-093, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979707/tps23730evm-093-user-guide-doubt

器件型号:TPS23730EVM-093
主题中讨论的其他器件: TPS23730

您好!

我正在查看开发 PoE 接口的所有解决方案、该接口能够为负载提供大于30W 的功率。

我了解了满足我们要求的 TPS23730。 查看 TPS23730EVM-093的用户指南、我不知道 PoE PS 是连接到 J1还是 J2连接器。 在描述部分(第4页)中、写有"以太网电源从 J2施加并被压至桥式整流器。。。"  后一页上写有"在 J1处不存在电源时、也可以通过直流电源在 J3上施加输入电源。" 有人问、问题不是 J2提供的以太网电源? EVM 是否可用于在 J1至 J2之间传输数据并通过 J3供电?

我不确定该 EVM、J2或 J1中的 PoE 接收器是哪一个? EVM 是否可以用于在 J1至 J2之间传输数据并通过 J3供电?

提前感谢、

Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    电源和以太网数据进入 J2。 您可以通过查看输入变压器 T1来了解这一点。 J1是与电源分离的数据。  

    J3是辅助电源。 如果不通过以太网供电、则仍可使用数据线。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师