This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:VBLK 引脚处的电容器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977339/ucc256303-capacitor-at-vblk-pin

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件:UCC256403

大家好、团队、

您能告诉我 VBLK 引脚上的电容器吗?

我的客户在 VBLK 引脚上的电容器被移除时观察到 VBLK 引脚上的周期性脉冲波形。

请在 此处找到 原理图和波形的内部链接。

  1. BLK 引脚上的电容器有什么用途? 这只是用于噪声滤波吗?
  2. 您能否告诉我周期性脉冲波形的可能原因?
  3. 周期波形是否可能由 BLK 引脚电容移除引起?
  4. 为什么在 VBLK 超过 VBLKOVRise 时控制器不会停止?
  5. 当 VBLK 低于 VBLKOVFall 时、为什么控制器不重新启动?

我的客户询问的原因是、它与客户在启动失败时观察到的波形类似(很少发生)。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    BLK 上的电容器仅用于噪声滤波。

    2.从形状来看、开关噪声好像耦合到了 BLK 引脚。

    3.是的,通过移除电容器,开关噪声不会被滤除。

    4和5。 BLK 波形移动得太快。 它不会在足够的时间内保持高于 BLKOVRise 或低于 BLKOVFall、从而使内部 BLK 比较器跳闸。  

    我还想提一下、我们有一个称为 UCC256403的更新版本的控制器。 它包含多项功能改进。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben-San、

    非常感谢您的及时支持。

    它需要多长时间使内部 BLK 比较器跳闸?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我需要与 IC 设计人员核实确切的数字、但我相信它大约为几十 ns 至几百 ns。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben-San、

    您能否与设计人员一起检查比较器跳闸时间的确切数量?

    客户希望知道详细的价值。

    此致、

    Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我已经向设计团队索要了这个数字。 我将在听到回声后进行更新。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    延迟时间为50us。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben-San、

    50us 是最小值还是典型值?

    我的客户希望检查最小值。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    它是典型值、但延迟时间没有太多变化。  

    此致、

    本·洛夫