This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:仿真失败

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973939/webench-power-designer-simulate-failed

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS54A24

您好专家、

我的客户尝试使用 WEBENCH 仿真 TPS54A24。

最近 、他们无法使用仿真功能。 他们可以使用它、直到几天前。

选择"Running simulation"后、他们按下了"Start"按钮。 那么它每次都失败了。

在原理图中、无法修改 Cout 值。  

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    你是对的。 我们能够在 Webench 上复制误差。 团队正在研究这一问题、我们应该能够在下周中旬之前与您联系、并提供有关此问题的任何更新信息。 希望这可以。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    我可能会重现 TPS54A24仿真问题。 请给我们几天时间来解决这个问题。  

    关于无法修改 Cout 值的投诉、您的客户是否尝试使用替代组件选项?

    此致、

    弗洛拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhi Flora、Bhushan、

    感谢您的支持。

    >关于无法修改 Cout 值的投诉、您的客户是否尝试使用替代组件选项?  

     是的、他们确实做到了。 客户尝试从原理图上的 Cout 图中更改其他组件。 但是、他们看不到任何有关组件说明的弹出窗口。  当他们单击其他组件时、他们可以看到弹出窗口。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    感谢您发表上述文章。 我们已修复此问题(电气仿真和输出电容器均已更新)、该修复程序当前位于内部 WEBENCH 服务器上、 并将在下一个 WEBENCH 版本(暂定于2月中旬发布)在 TI.com 上提供。

    此致、

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!