This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:需要25672和25792的.bqz 配置文件才能在 BQstudio 上运行

Guru**** 2551090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQSTUDIO, BQ25792, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979527/bq25672evm-need-bqz-config-files-for-25672-and-25792-to-run-on-bqstudio

器件型号:BQ25672EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25672BQSTUDIOBQ25792

我有许多 EV2300 USB 转 I2C 测试仪、希望在 BQstudio 下的新 bq25672/792 EVM 上运行。 Studio 测试当前没有可用 的器件。 我可以从何处下载这些器件的 bqz 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    随附了 BQ25792的 bqz 文件。  BQ25672是 BQ25792的自旋信号、可使用相同的 BQZ。   

    此致、

    Jeffe2e.ti.com/.../8055.Charger_5F00_2_5F00_00_2D00_bq25790_5F00_92.bqz