This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:为什么 Q4的栅极上有一个二极管用于外部路径?

Guru**** 2602745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979481/bq25306-why-is-there-a-diode-on-the-gate-of-q4-for-the-external-path

器件型号:BQ25306

跟进之前发布的问题- https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/977787

仅需说明一下、输入电流调节(I INDPM)最小为3A 那么、在我通过 PMID 为负载供电并同时为电池充电的拓扑中、负载和电池充电电流之间的总电流限制为3A、对吧?

另外、Q4的栅极上有一个二极管用于外部电源路径是否有具体原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    是的、总输入电流为3A。  如果您从 PMID 引脚获取电流、降压转换器将无法为电池提供充电电流。

    从 VBUS 到 Q4栅极的二极管不是直接连接、而是阻止从 SYS 到 Q4栅源极电容返回到 VBUS 的路径、以及通过栅漏极电容从 BAT 返回到 VBUS 的路径。  否则、瞬态尖峰可能是对 VBUS 的反馈。

    此致、

    Jeff