This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070启动问题

Guru**** 2536780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979660/ucc28070-ucc28070-start-up-issue

器件型号:UCC28070

你(们)好  

我的客户将 UCC28070用于1440W 设计、原理图如下所示、

启动时 、Vbulk 高达427V、并且是间歇性的、例如触发 OVP。

您能帮您检查原理图和问题吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../EPL11440-EVT-SCH-201228.pdf

有 Vgs 和 Vbulk 波形。

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    查看原理图、我认为 CSA 和 CSB 连接的点方向需要翻转、以获得电流感应信号的正确极性。 RSA 和 RSB 值看起来也相当大。 目前、它们设置为1kΩ μ A。 我在原理图中找不到 ROA 或 Rob 电阻器。 我建议安装这些组件。 我建议您的客户使用 Excel 计算器https://www.ti.com/lit/zip/sluc114查看电流感应电路

    此致、

    本·洛夫