This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:输出电压中高频噪声的原因是什么、Ucc2897A 有源钳位正向转换器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979237/ucc2897a-what-could-be-the-cause-of-hf-noise-in-output-voltage-ucc2897a-active-clamp-forward-converter

器件型号:UCC2897A

您好!

我使用了 ucc2897a 有源钳位正向转换器、输入电压-18V-36Vdc、输出电压-5V、5A

我看到输出波形在无负载时非常干净、  

在5V、5A 负载下、我在输出电压中看到一些高频噪声、导致这种情况的原因以及如何修复这种情况、

请提出任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以添加更多详细信息

    输出电感为4.7uH

    输出端33uF+33uF+470uF 电容器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    高频噪声通常来自电感和电容的寄生参数、例如来自 PCB 布局、所选电容器、电感器和电阻器以及变压器漏电感的寄生参数。 没有简单的解决方法。 您需要从布局开始、以确保最大程度地减小高电流环路面积、并确保相关的布线既粗又短。 然后检查每个组件规格、以最大程度地减小寄生或将寄生推向规格范围之外。

    您可以添加与现有输出电容器并联的高频电容器(X7R 或 C0G)、以查看是否可以衰减噪声。

    您可能还需要检查您的示波器探头是否存在来自探头的实际噪声。

    总的来说、电路板布局布线是最大程度地减少高频噪声的关键、其次是滤波器、选择足够的组件、然后是示波器探头甚至示波器本身等测试仪器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、

    我尝试 将高频电容器(X7R 或 C0G)与您的现有输出电容器并联、以查看是否可以衰减噪声。

    但很快就发现 ,实际上就是示波器会引入噪声,正如您所说的, 减少引线的环路面积,噪声就会被消除