您好!
我使用了 ucc2897a 有源钳位正向转换器、输入电压-18V-36Vdc、输出电压-5V、5A
我看到输出波形在无负载时非常干净、
在5V、5A 负载下、我在输出电压中看到一些高频噪声、导致这种情况的原因以及如何修复这种情况、
请提出任何建议
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
高频噪声通常来自电感和电容的寄生参数、例如来自 PCB 布局、所选电容器、电感器和电阻器以及变压器漏电感的寄生参数。 没有简单的解决方法。 您需要从布局开始、以确保最大程度地减小高电流环路面积、并确保相关的布线既粗又短。 然后检查每个组件规格、以最大程度地减小寄生或将寄生推向规格范围之外。
您可以添加与现有输出电容器并联的高频电容器(X7R 或 C0G)、以查看是否可以衰减噪声。
您可能还需要检查您的示波器探头是否存在来自探头的实际噪声。
总的来说、电路板布局布线是最大程度地减少高频噪声的关键、其次是滤波器、选择足够的组件、然后是示波器探头甚至示波器本身等测试仪器。