This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:LStatus 不变为0x06

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973486/bq40z80-lstatus-not-change-to-0x06

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

TI 支持、

我遇到了 LStatus 不会从0x05更改为0x06的问题。

(根据 slua848、我多次执行学习周期。)

我知道 Qmax 已更新、但 Ra 表尚未更新。

LStatus 未设置为0x06的原因可能是什么?

我找到了第7.4.6节 " Ra 表更新条件"中的 TRM、其中指出、如果满足以下任何条件、Ra 更新将被禁用。

- 在优化周期内、Ra 更新被禁用、直到 Qmax 被更新(也就是说、如果更新状态= 4、Ra 将不会被更新)  

我认为这不是原因、因为我已经获得了0x05的 Lstatus。

-如果电荷累积误差大于设计容量的2%、Ra 更新被禁用

这可能会发生。 在哪里可以找到电荷累积误差?

-在放电期间、计算出不良的 Ra 值:计算出负 Ra 或计算出不良的 RaScale 值。

很难思考、但如何发现这个值是正确还是错误的?

BqStudio 中是否有任何状态标志?

或者、我还需要考虑其他原因吗?

在学习周期期间附加了日志和.gg 文件。

e2e.ti.com/.../log_5F00_.20210121_5F00_rx_2D00_cg_2D00_rx_2D00_dc_2D00_rx.log.zip

e2e.ti.com/.../lipo20210125.gg.csv

此致、

Kunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunny、

    设计容量应为电池组的总容量、单位为 mAh、不是每节电池。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢你的答复。

    我使用电流标度作为换算系数7。

    因此、我已将设计容量设置为2286 (x7=16000mAh)、其他值也已在测量仪表中进行了缩放。

    如果您有任何具体建议、请告诉我。

    此致、

    Kunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunny、

    对于放电、建议使用典型的 C/5速率、但速率可低至 C/10。 在本例中、我们建议放电电流至少为1.6A。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在放电电流速率为 C/5 (3.2A)时、我多次学习周期失败。

    最后、当使用 C/4速率时、我获得了 LStatus 0x06。

    我假设您提到的 C/5和 C/10之间的放电流率不能令人满意。  

    (至少我的应用就是这样。)

    总之、非常感谢。

    此致、

    Kunny