This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:输入电压和输出电压之间的电压

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979602/tps54302-voltage-between-vin-and-vout

器件型号:TPS54302

您好!

输入电压和输出电压之间是否需要电压? 例如、当输入电压= 5V 时、它是否支持输出电压= 4.2?

我了解 TPS54302支持100%占空比。 但是、如果 Vin = 5V、您能否让我确认器件是否支持 Vout = 5V?

(我想当占空比为100%时、没有时间为电荷泵的外部电容充电)。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS54302不能支持100%的实际占空比、当 BOOT 至 SW 引脚的电压低于2.1V 时、高侧 FET 将关断、并且 低侧 FET 会导通、以便为 BOOT 电容充电。  

    这100%的占空比与负载电流有关。 负载电流越小,占空比就越大。 这意味着它在轻负载时几乎可以支持5V 输入电压-5V 输出电压。 较大的输入电压可能需要在较大的负载电流下支持5V 输出电压。  

    将应用手册附在100%左右、以供您参考.e2e.ti.com/.../Understanding-100_2500_-duty-in-DCDC-converters_2700_.pdf

    BRS、

    年轻