This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:LM76002 &放大器;LM76003

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979705/lm76002-lm76002-lm76003

器件型号:LM76002
主题中讨论的其他器件: LM76003

大家好、所有 LM7600x 型号是否都可以相互替代?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

     LM76002可支持2.5A 负载电流、而 LM76003可支持3.5A。  因此、如果 负载电流小于2.5A、在大多数情况下它们可以相互替换。  在大规模生产之前、最好使用系统中的两个器件进行测试。

     您可以在数据表中查看以下信息:

     另一个差异是最小电感器峰值电流、这可能导致轻负载下的视觉差异。

     如果您有更多问题、请随时与我们联系。

    BR、

    维克多