This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:输出端的高振幅锯齿波

Guru**** 2517410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977945/lmr14030-high-amplitude-sawtooth-at-output

器件型号:LMR14030

您好!  

我们实施电源来将24V 转换为12V:

在输出端、我们得到 振幅为~5V 的锯齿信号:

请告知我们如何处理该问题。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、 负载条件是什么? 您能否帮助通过 Vo 一起检查 SW 和电感器电流、从而帮助确定问题。 另一件事是、如果输入电容仅为10uF、则可以添加47uF 电容、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel。 我放置了 x6 10 uF 电容器、现在它可以工作了。 谢谢!

    UPD。 不幸的是,不是。 连接 jlink 调试器后、电源在使用更多电容器时工作正常。 当我断开连接时、锯齿再次出现。 我将进行建议的测量并返回结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好 、感谢您帮助检查添加电容而不是陶瓷电容是否有用、 如果仍然不好、请帮助提供波形和 PCB 布局 感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我放置了150 μ F 50V 电容器、但仍然很糟糕。

    布局如下:

    我应该提供什么波形?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下面是我的一些评论

    1、SW 导线较长、这可能使器件耦合来自 SW 的噪声、并且不让 VO 反馈导线从二极管连接到 R8环。 尝试从 Vo 直接飞至 R8。

    C11和 C10的电压额定值是多少、16V 或25V、您是否可以尝试在输出端添加电容?如果是16V 陶瓷电容、则12V 的直流偏置会使有效电容对于16V 额定值电容非常小。

    对于波形,请使用20us/div 帮助检查 SW 和 SS,  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经放置了四个额定电压为25V 的47uF 陶瓷电容器。 我是否应该尝试电容?

    这是软件:

    和 SS:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、Pls 尝试添加一个电容器  

    我看到 SS 压降、SW 不是很稳定、不确定噪声来自哪里。 您能不能尝试使用 R9添加470pF 分频来滤除进入 FB 的噪声。

    顺便说一下、您能否用电气负载来尝试、看看是否出现了相同的问题?

    谢谢


    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用电容器时、锯齿变得更平滑:

    470pF 电容器不会发生任何变化。 在输入电压为4x10uF、输出电压为4x47uF、负载为低电平的情况下、该器件工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很高兴看到它能正常工作。 我将关闭此 quesiton、如果您有进一步的问题、您可以重新打开它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是、如何在没有负载的情况下或负载最小时使其正常工作? 我的意思是、当消耗量约为3mA 时、我看到巨大的锯齿、但当消耗量为4mA 时、它消失了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果电流为1mA、简单的方法是减小分压电阻器值以获得1mA 负载、锯齿的大小是多少? 根据 EVM、它的电平为50mV、具有适当的电容器。 它是恒定的3mA 还是平均负载为3mA?  您能否使用输出电流波形进行检查?

    谢谢