This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65680:LT4380的替代器件

Guru**** 2631345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65680

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973692/tps65680-alternative-part-for-lt4380

器件型号:TPS65680

大家好、

您能就 LT4380的替代器件向我提供建议吗? P2P 解决方案? OCP/ OVP/浪涌保护/反向电压保护

输入电压5.5 - 65V、20A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否告诉我我们与名单中的人之间有何区别? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我想跟进一下这个问题。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我在网上查找了 LT4380、我在搜索中找到的唯一器件是 LTC4380 (不是 LT4380)、该器件是一种浪涌保护器、与您在帖子中提到的 TPS65680非常不同。 因此、我认为我们所说的两个器件完全不同。

    是否确定您具有正确的器件型号?

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    它应该是 LTC4380、您是对的。

    嗯、我只是选择了一个 TI 器件型号来与具有相同技术领域背景的技术支持团队联系、就像您一样。

    您能不能从器件型号 LTC4380和我之前提到的要求中通知我一个。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我想跟进这个问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    由于您在线程中提到了 TPS65680器件、此 E2E 查询已路由至 CPP 产品线、并且我们的产品线中没有任何类似 LTC4380的器件。 我还搜索了 TI.com、找不到类似的器件、但这并不意味着不存在该器件。

    我建议在不提及特定 TI 器件型号的情况下创建新的 e2e 线程、这样您的查询不会转到特定的产品线、而是转到我们的支持成员、他们可能对整个 TI 产品系列更熟悉。

    此致、

    辽卡特