This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:TPS65218D0 SCL 和 SDA Cin 电容

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TMDSEVM437X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973572/tps65218d0-tps65218d0-scl-and-sda-cin-capacitance

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM437X

尊敬的  

我需要计算连接 TPS65218D0和其他 IC 的 I2C 总线的上拉电阻器

SDA 的输入电容、TPS65218D0 PMIC 的 SCL 输入电容是多少?

此致、

S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S é bastien、

    很抱歉、如果 TPS65218D0数据表中没有此值、我将无法在合理的时间内找到此信息。

    请参阅 TMDSEVM437X 以了解建议的 I2C 上拉电阻值、当上拉至3.3V 以进行 I2C 通信时、SCL 和 SDA 的上拉电阻值为2.2k Ω。 还有 ID EEPROM 和摄像头扩展接头、它们也连接到 I2C0总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我对这个答案感到惊讶。 在 I2C 总线上、总线电容器是计算上拉电阻的关键参数。 我使用的所有 IC 都在其规格上指示该 Cin 值。  

    此致

    Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastien、

    我知道。 我和您一样感到惊讶的是、未指定 Cin 值。 我曾问内部存储库中是否有数据可用、或者是否可以通过运行仿真来确定 Cin 值、但我无法保证最初在2014年之前设计的器件会发生这种情况。

    根据我可用的信息、以下是可用于继续调试问题的选项:

         减小 RPU (上拉电阻器)电阻值

    • AM437x EVM 使用 2.2千欧、因此这是一个批准值
    • I2C 的最大上拉电阻通常为1k 欧姆

    2.     修改软件以使用标准模式(100kHz)

    • 如果总线在400kHz 下无法工作、则在不进行电路板旋转和费力分析的情况下、唯一的另一种选择是降低速度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 I2C 线路上 Cin 的仿真+估算寄生值:

    • SCL = 8.6pF
    • SDA = 9.7pF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Brian