This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:反馈补偿

Guru**** 2533840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978392/lm51561-q1-feedback-compensation

器件型号:LM51561-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155

您好!

请、有人能帮我提供反馈补偿吗? 我的做法是错误的、任何 RC 值组合都是错误的。 始终 观察到某种反馈不可合理性。

e2e.ti.com/.../pwrd.pdfe2e.ti.com/.../3323.LM5155_5F00_56_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Flyback_5F00_Regulator_5F00_Design.xlsx

18-60V 输入、24V 输出、5A 输出。 变压器具有3:3:AUX1匝数和7uH 初级电感。

谢谢、

Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    感谢您使用我们的器件。 在查看原理图和计算器时、我找不到任何重大错误。 您只是使用非常高的输出电容。  

    如果能更好地了解您的意思、并提供不可接受的反馈、那将非常有帮助。 请分享一些测量结果、可能还有一些您已检查的 RC 组合以及这些测量结果如何影响稳定性的信息。

    我认为、在输出电容较高的情况下、将穿越频率降至可能的最低值可能会有所帮助、因为电容器上的电压变化会非常缓慢、这可能会导致稳压在观察到变化之前出现过冲和下冲。 因此、在获得稳定的输出之前、我首先建议增加电容器并减小电阻器。

    除了进行测试、我还会移除 COMP 上的软启动晶体管、因为这可能会产生负面影响。 如果是这种情况、则可以使用次级侧软启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    很抱歉耽误你的时间、同时做更多的事情。

    将 C7去色以降低输出容量。 二次同步整流器替换为散射二极管。 完全没有补偿。

    这里是开关栅极上的一些示波器。 在轻负载时跳过一些脉冲、高负载双脉冲时、什么可能是错误的、非常不稳定的占空比?

    我尝试了许多 RC 组合、例如0r + 300N 至120k + 3n3。 我对 RC 应该位于次级侧和初级侧是否正确? 在计算器中、不清楚只有 Rcom 和 Ccomp、这是否意味着两侧的值相同?

    谢谢

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再试一次:

    删除了 C22、因此现在输出为4576uF。 两侧补偿22k + 100N。 删除了 R50以禁用频率抖动。

    在0.5A 负载下看起来正常:

    但在3A 时:

    偶尔加载步骤0至3A 会导致电压降接近0。

    我还记得、在所有情况下、铁氧体都会产生巨大的噪声-具有频率抖动:类似于白噪声的东西、没有:具有显性可闻频率的噪声。

    Jiri