This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:使用和不使用 quot;快速输出放电和 quot;函数有何不同?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979591/tps2595-how-is-it-different-with-and-without-quick-output-discharge-function

器件型号:TPS2595

你(们)好

我想确认"快速输出放电"功能。

由于只有 TPS2595x5具有此函数、您能告诉我它在使用和不使用此函数时有何不同?  

这是否意味着如果我们不使用此函数、则在关闭电子保险丝后输出电压可能是任何值?

换言之、我们需要 "快速输出放电"功能、如果我们希望在电子保险丝关闭后确保输出电压为0V?  还是输出电压仍会变为0V、但只需更长的时间?  

如果客户将 TPS2595用于 USB 3.0 Type-C 电路、是否需要此功能?

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    当您在输出端具有高值电容器,并且假设您移除输入电源或降低输入电压,或者由于任何其他保护功能,则可以使用 QOD 功能。 通常、如果没有 QOD 输出电容器、将缓慢放电、并在一段时间后完全放电。

    某些应用要求输出电容器在电子保险丝关闭时快速放电。 与电容器缓慢放电相比、这可防止下游器件出现任何不可预测的行为。

    当 输入电压降至非常低的水平但输出仍在充电时、此功能有助于减少反向电流。

    此致

    Kunal Goel