This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:VGG 上的灌电流拉电流

Guru**** 2507405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979204/ucc28610-sink-source-current-on-vgg

器件型号:UCC28610

大家好、

您是否在 VGG 引脚上具有灌电流/拉电流规格? 谢谢。

此致、

查尔斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    VGG 引脚是直流电压、而不是驱动器、因此没有灌电流和拉电流参数。  您是否在询问 DRV 引脚? 对于 DRV 引脚、它是0.85/3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我知道它不是栅极驱动引脚。

    我的客户希望计算每个引脚上的组件应力、以便 他们了解此引脚上是否有任何电流规格。

    谢谢。

    查尔斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在第5页中、IGG 的绝对最大额定值为10mA、对于建议的运行条件、2000uA 的最大电流就足够了。

    希望这对您有所帮助。