This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:开关单元和栅极驱动器背靠背放置在 PCB 上

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978153/ucc21750-q1-switching-unit-and-gate-driver-back-to-back-placement-on-pcb

器件型号:UCC21750-Q1

您好!

 在 UCC21750-Q1栅极驱动器的数据表中、有一条说明"栅极驱动器下方不允许使用 PCB 迹线或铜。 建议使用 PCB 镂空、以避免输入和输出侧之间可能污染隔离栅的任何噪声耦合"

对于 UCC21750-Q1栅极驱动器和 TO247 SiC MOSFET、在 PCB 布局 中、可以将开关单元放置在 UCC21750-Q1下方(放置 PCB 的另一侧)、而无需在其下方放置走线或铜。 或者开关单元和 PCB 之间需要多少毫米才能不干扰栅极驱动器。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家在本周剩余的时间里都不能任职。 他将在下周中旬向您汇报最新情况。  

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、  

    对任何延迟回复表示歉意。  

    应该可以将第二个驱动器恰好放置在板顶部第一个驱动器的下方。 我们建议不要在平面之间布线、其目的是避免爬电/间隙、这会降低隔离效率。  

    如果这是您的计划、请确保对齐两个驱动器、以便接地平面或信号之间不存在重叠。 此外、确保通过顶部和底部接地平面的过孔进行强连接。  

    如果您有任何其他问题、请告知。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的回答。 我想澄清我的问题。 是否可以将 SiC MOSFET (TO-247)置于栅极驱动器下方(放置 PCB 的另一侧、以便放置栅极驱动器顶部和 PCB 底部)。  

    此致。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ismail、  

    是的、没关系。 使用 TO247、您只需在一层上路由输出、而不使用过孔、这正是我们建议的做法。  

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我。  

    最好

    Dimitri