This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:原理图&放大器;Gerber 验证。

Guru**** 2810425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973368/bq76920-schematic-gerber-verification

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:BQ76200TIDA-00792

尊敬的先生/女士:

我将附上我在3S 配置中使用 BQ7692006PWR 构建的原理图、以及高侧驱动器 BQ76200和由此生成的光绘文件。 请验证原理图和光绘文件、如果存在任何设计缺陷、请帮我解决。 请提供任何帮助。  

这些是原理图和光绘文件。 请提供任何帮助。

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Battery_5F00_BQ76920_5F00_2021_2D00_01_2D00_12.pdfe2e.ti.com/.../Gerber_5F00_Battery_5F00_PCB_5F00_Final_5F00_High_5F00_side_5F00_driver.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    我建议在 BQ76200和 FET 栅极之间使用电阻器、请参阅应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/slua794 、该手册可能适用于您的应用、电阻约为1k Ω 或更多。   

    我在该位置没有 gerber Viewer。  将尝试稍后查看、但很难查看 Gerber 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    很难用布局图来判断、电路板设计中存在许多在审阅中不明显的限制。  电路板在应用中可能工作正常。  由于信号改变了电路板上的位置、因此似乎有较长的布线、因此布局中可能会出现串扰、从而损害性能。  感应电阻器位于右上角、因为文件在我看来、信号来自左下角和中间左侧。  从感测电阻的路由通常位于并联路径中、与靠近引脚的感测输入滤波器组件的差分信号非常相似。  您可能会看到 TIDA-00792是一个布线示例、这当然是一个大得多的电路板。   为了实现 ESD 性能、您通常希望信号从 I/O 或电芯引脚路由到滤波电容器、然后再到达引脚以避免 T 连接。   

    同样、对于您的限制、对于您的应用、它可能是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生/妈妈、

    我尝试将组件放置在靠近 BQ7692006PWR 的位置、但我有空间限制和高度限制、因此无法按我的意愿放置组件。 感谢您的建议、我将尝试解决这些问题。