This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:三个电源之间的有源多路复用-两个电池和一个直流输入

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978897/tps25942a-active-muxing-between-three-sources---two-batteries-and-one-dc-input

器件型号:TPS25942A
主题中讨论的其他部件:BQ25790哈希

大家好、

我正在设计一个具有三个可能电源的系统(按优先级顺序)。

- 12V 直流输入

- 11V - 16V 4S 电池(外部主电池)

- 11V - 16V 4S 电池(备用内部)

该器件主要由4节外部电池供电、但可由12伏直流电源供电。 备用内部电池的存在使得用户能够在电量耗尽时交换(热插拔)外部电池、同时仍使用器件(外部电池为100WH-200WH、其中内部电池仅为大约2WH)。 根据所使用的终端设备、功耗可能介于40瓦至120瓦之间(12伏时)。

我曾考虑使用两 个 TPS25942A IC 进行多路复用、并使用 BQ25790管理备用内部电池的充电、但我想知道组件可用于120W 应用吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

    欢迎使用 e2e!

    我明天会回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

    通过 TPS25942A 处理120W 可能是一个问题、因为流经 TPS25942A 的最大电流可能是5A、但应用需要高达120/12=10A。

    您能否详细说明终端设备、应用是什么?

    我们可以使用 不同的设备提出解决方案。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    我们需要为预先存在的成像平台构建电源系统、该系统是独立的且基于 FPGA、因此需要大量电能、并且最大功率为60W 至120W。 成像系统有几种不同的型号、其中一些型号的最高功率为40瓦、另一些型号的最高功率为120瓦、但它们都接受10V 至24V 的电压、并在内部进行调节。 我们所需要做的就是为系统提供适当的电源。

    成像系统主要由电池供电、用于现场使用、但接受直流输入供实验室使用。 请注意、电池、电池板和成像系统已预先存在、我们无法控制对其进行任何修改。

    具体而言、我们的任务是构建一个紧凑的系统、该系统可安装在主外部电池和成像系统之间、从而允许在成像设备仍处于通电状态时将主电池换出为充满电的电池。 我们提出了使用内部电池的解决方案、该电池在主外部电池断开连接时被切换至、我们还需要为该解决方案添加一个直流输入、因为此时成像设备只有一个直流输入。 这意味着、我们有三个可能的输入(按优先级顺序;(1)直流输入[10V-24V]、(2)外部电池[12V-16.8V]、(3)内部电池[12V-16.8V])、需要在之间无缝切换。

    我很抱歉,如果要简单介绍细节,但我只能在一个公开的论坛上详述。

    非常感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

    感谢您分享详细信息!

    我们在3月发布了新器件 TPS25947x、预览版可在网上获取。 您的终端设备需要120/12=10A 电流。 单个 TPS259470无法处理该问题。 它将电流限制为6A。  因此、我们建议为每个电源轨并联两个器件、以将电流额定值提高到11A。

    根据您的系统要求,请查看此解决方案:

    在 VIN1 和 VIN2电源轨上、为了获得更高的额定电流、两个器件并联。 当 VIN1降至该电源轨的欠压锁定阈值以下时、其 AUXOFF 将变为低电平并启用 VIN2电源轨。 电路也可扩展至3个电源轨

    您可以从数据表中阅读有关器件特性的更多信息  

    请参阅第9.4节、了解有关 使用 TPS259470进行优先电源多路复用的更多信息。

    我们还有一份应用手册,介绍电源多路复用的基础知识-> 请允许我回答您的任何问题。

    此致

    Kunal Goel