This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:在低功耗模式下、CAN 电池通过 PMID 引脚为主机系统供电。

Guru**** 2384760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21061, BQ21062
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971963/bq21061-at-low-power-mode-can-battery-supply-power-to-host-system-by-pmid-pin

器件型号:BQ21061
主题中讨论的其他器件: BQ21062

我将计划在 BQ21061中将其设计为具有可充电电池的物联网设备。  

由于低功耗模式下的电池静态电流为~ 0.46uA、因此这对我们来说是一个重要参数。 通常、此器件通过 可充电电池保持工作状态。

下面是一些问题。 请给您提供建议、谢谢。

 BQ21061工作在低功耗模式下、CAN 电池通过 PMID 引脚为主机系统供电。  

2.在表9-5中,为什么  不启用 BATOCP 功能?

3.在第9.4.3节"有源电池"中、它描述了将 PMID 连接到电池的电池放电 FET 被打开。  低功耗模式和有源电池模式之间的电池供电行为有何差异?

Daniel

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我在下面回答了标签 GR -如果您有任何问题、请告知我们。  

     BQ21061 工作在低功耗模式下、CAN 电池通过 PMID 引脚为主机系统供电。  

    GR:是的、用于为 PMID 引脚供电的适配器到电池的转换是自动的。 因此、是的、电池将在低功耗模式下为 PMID 供电。  

    2.在表9-5中,为什么  不启用 BATOCP 功能?

    GR:您能进一步澄清一下这个问题吗?  

    3.在第9.4.3节"有源电池"中、它描述了将 PMID 连接到电池的电池放电 FET 被打开。  低功耗模式和有源电池模式之间的电池供电行为有何差异?

    GR:如果您计划写入任何 I2C 事务或更改 LDO 电压等、则器件必须处于激活模式。无论低功耗模式或激活电池模式如何、PMID 上的系统都受电池支持。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gautham、

    感谢 您的及时支持。

    抱歉、出现拼写错误。 让我澄清一下问题2。

    表9-5. 功能可用性基于主操作模式,为什么 在低功耗模式下不启用 BATOCP 功能? 它应该保护电池、因为 PMID 上的系统由电池支持。

    除此之外、在第9.3.2.4节"电池短路和过流保护"中、还提到了为了保护器件免受过流影响并防止电池过度放电电流、BQ21062

    检测电池 FET 上的电流是否超过 IBAT_OCP。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gautham、

    另一个问题是有关 BQ21061-LDO 输出电压配置的问题。

    BQ21061-LDO 电源的默认电压是多少?  如果此 LDO 由 I2C 配置为3.0V 输出、则在低功耗模式还是运输模式下它会复位为默认电压?  BQ21061-LDO 在哪些条件下可复位为 默认输出电压?  

    谢谢。

    Daniel

    [引用用户="Daniel Chen95"]

    您好、 Gautham、

    感谢 您的及时支持。

    抱歉、出现拼写错误。 让我澄清一下问题2。

    表9-5. 功能可用性基于主操作模式,为什么 在低功耗模式下不启用 BATOCP 功能? 它应该保护电池、因为 PMID 上的系统由电池支持。

    除此之外、在第9.3.2.4节"电池短路和过流保护"中、还提到了为了保护器件免受过流影响并防止电池过度放电电流、BQ21062

    检测电池 FET 上的电流是否超过 IBAT_OCP。

    Daniel

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在低电池电压模式下、OCP 不可用、因为低功耗模式是最低静态电流状态、PMID 仍然有效。 这意味着 VDD、PMID 和/MR 之外的所有其他电路都关闭或处于低功耗状态。 这包括使用的 OCP 比较器。 这在电池工作模式中启用。

     [引用用户="Daniel Chen95">BQ21061-LDO 电源的默认电压是多少?  如果此 LDO 由 I2C 配置为3.0V 输出、则在低功耗模式还是运输模式下它会复位为默认电压?  BQ21061-LDO 在哪些条件下可复位为 默认输出电压?  [/报价]

    默认情况下、BQ21061为1.8V。 如果看门狗计时器到期、它将复位为该值。