This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:使能端变为高电平后出现意外启动延迟

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978044/tps62840-unexpected-startup-delay-after-enable-goes-high

器件型号:TPS62840

数据表指定启动时间为200us、除非使能信号随 Vin 斜升。 正如数据表中指定的、当使能端斜升 Vin 时、延迟为2ms (最大10ms)、但是当 Vin 达到3.6V 时、使能端变为高电平后、延迟约为2.7ms。 您是否有什么想法导致这种行为?

下面是波形、在这些波形中、您可以看到器件仅在超过2.5ms 时开始开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    你是对的。 启动延迟(tSTARTUP_DELAY)应仅基于所连接的波形为200us。

    为了更好地帮助您、您能否发布原理图和 PCB 布局? 如果是机密信息、那么我可以向您发送一条消息、以便我们可以私下讨论。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    只是一个软提醒。

    请分享原理图和 PCB 布局、以便我查看。 如果是机密信息、您可以通过 E2E 或 TI 电子邮件在此处发送私人消息。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、


    由于客户的专有问题、我已将其发送到您的 TI 电子邮件。

    此致、
    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    我将结束这一主题、因为讨论将继续私下进行。

    谢谢!

    Yann